This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:TDp158的 LVDS 输入

Guru**** 2768735 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1021250/tdp158-lvds-inputs-to-tdp158

器件型号:TDP158

你好

我们正在从 FPGA 生成 LVDS 数据、并尝试为显示面板供电。

当我们驱动显示时、我们似乎需要更改物理层- CML 逻辑

现在、在 TDP158中、似乎有一个100欧姆的端接电阻、但我看到共模电压为0.7V

LVDS 信号的共模电压为1.2V。

由于数据表中给出了典型额定值、我的问题是 TDp158能否采用1.2V 共模、以400mV 峰间摆幅作为输入。

谢谢

Atharva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Atharva

    DP158是一款 DP++转 HDMI 电平转换器、不支持 LVDS 到 HDMI 电平转换。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢。 您是否建议使用任何 TI 芯片来帮助具有4个差动端口的 LVDS 至 CML/HDMI 转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Atharva

    遗憾的是、我们没有 LVDS 到 HDMI 解决方案。

    谢谢

    David