This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1046V-Q1:负载电阻为120欧姆时的电源电流(ICC)

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1046V-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1021636/tcan1046v-q1-supply-current-icc-when-load-resistor-is-120ohm

器件型号:TCAN1046V-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1044V-Q1TCAN1044AV-Q1

大家好、

当 TCAN1046V-Q1 TCAN1044V-Q1TCAN1044AV-Q1的负载电阻为120欧姆时、我收到了电源电流请求。 您是否可以检查这些参数并共享数据? 下图是 TCAN1046V-Q1的示例。

此致、
Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    CAN 收发器在其显性状态期间所需的电源电流主要基于在总线负载上维持其输出电压所需的电流。 例如、当总线负载典型值为60欧姆(两个120欧姆端接电阻并联)时、维持3.0V 差分所需的电流为50mA。 如果负载电阻减半至120欧姆、所需的电流也将降低约一半(输出电压也可能略有增加、因此在所有负载下都不是线性的)。 在隐性模式下、总线负载对收发器电流消耗的影响极小、因为隐性偏置相对较弱、因此对于60或120欧姆负载、这种情况将保持大致相同。  

    请记住、收发器的平均电流消耗取决于器件的传输频率以及每帧中包含的数据。 例如、当传输具有50%显性位的 CAN 帧时、平均电流消耗将为[ ICC (Dom)+ ICC (rec)]* 50%。 在空闲状态下、收发器将处于隐性状态。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、
    Eric Schott