This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD7S019:EMI 滤波器和终端电阻器的使用

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD7S019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1021495/tpd7s019-usage-of-emi-filters-and-termination-resistors

器件型号:TPD7S019

您好、

根据 我使用的 COMx 载板规格,视频线路(RGB)上的端接电阻为150R。 但在 TPD7S019数据表中、我发现端接电阻必须为50R 至75R。请在所附链接中找到第号:103页、 https://www.kontron.com/download/download?filename=/downloads/white_papers/picmg_comdg_2.0-released-2013-12-06.pdf&product=89380.letME 知道我是否可以使用其中的任何一个。 根据 COMx 载板规格、所有视频线路都必须配备 EMI 滤波器。 是否可以将所有这些滤波器与 TPD7S019一起使用。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们稍后会回复。

    Ansel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    端接电阻 器的定义为 Rt、如图6所示。 这意味着与您提到的150R 无关。 添加 EMI 滤波器确实很重要。

    Ansel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据 COMX 载波设计参考手册、150R 是终端电阻器的值。 链接已附加到上面。 但 Rt=50R-75R 是数据表中的值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RT 不在数据线中串联、而是接地。  

    Ansel