This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT33:器件型号选项

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1021448/sn65lvdt33-part-number-option

器件型号:SN65LVDT33
主题中讨论的其他器件:SN65LVDS33

大家好、团队、

在查看 HS 差分接收器的选项时、SN65LVDS33数据表中的图表中似乎有一个拼写错误。 (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn65lvds33.pdf)

是否可以确认附加的“S”是拼写错误? 似乎是因为我们没有任何与这些“s”相关的 OPN。

 

谢谢、

日文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日文

    是的、这是数据表中的一个拼写错误。 它需要是 SN65LVDT33D。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、David。