This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:有关 DS110DF410数据速率的问题

Guru**** 2511955 points
Other Parts Discussed in Thread: DS110DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1021224/ds110df410-a-question-about-the-data-rate-of-the-ds110df410

器件型号:DS110DF410

尊敬的专家

我对 DS110DF410的数据速率有疑问、希望咨询原厂、谢谢!详情如下:

如果数据输出模式设置为原始数据、则不使用 CDR 电路。输入和输出速率是否仍然限制为8.5Gbps 至11.3Gbps、其子速率是否为1/2、1/4和1/8。如果没有限制、 那么、此时的输入输出速率范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    输入和输出速率仍然限制在8.5Gbps 至11.3Gbps 及其子速率。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    补充起亚的反馈。 DS110DF410可在 CDR 旁路模式下以11.3Gbps 或以下的任何数据速率运行。 需要注意的是、启用 CDR 旁路模式时、无法保证其数据表中的重定时器抖动性能。 根据经验、TI 发现 CDR 旁路模式下的抖动性能除以2、4和8的比率仍然应该足够好、以符合适用的接口标准规范(例如以太网、光纤通道)。

    谢谢、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师