This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:TUSB2046BIRHBR

Guru**** 2927890 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B, TUSB2036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1017398/tusb2046b-tusb2046birhbr

器件型号:TUSB2046B
主题中讨论的其他器件: TUSB2036

您好!

我连接了具有4个下行端口的 USB-HUB "TUSB2046BIRHBR"。
我只需要使用2个端口、其余2个端口我不想在我的项目中使用。

但是、当我选中"dmesg"日志时、未使用的下行端口也会显示。

那么、如何禁用 USB 集线器中未使用的端口。

未使用的端口(D+和 D-)信号是否需要分别连接到 VCC 和 GND 的上拉或下拉电阻器?


请提供我的问题的准确解决方案。

此致

Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB2046B 始终具有四个活动端口。

    您必须将其替换为 TUSB2036。 (或者不要连接任何设备、而忽略这些端口。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    TUSB2046B 没有将端口设置为未使用的选项、因此不会向主机报告这些端口。  TUSB2036可使用 NP3/引脚实现此目的、也可使用 TUSB4020B。

    未使用的端口 应连接在一起(DP 和 DM)并被拉至低电平。  

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    因此、您的意思是说我们无法禁用 USB 集线器(TUSB2046BIRHBR)中未使用的端口。

    此致

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    是的先生,正如您说过的那样,我保留了未使用 的流端口,但当我在 Linux 屏幕中看到 USB-HUB 日志时。
    我的2个端口显示其名称、但其他2个端口也显示在屏幕上、显示"设备不接受地址58、error-71"
    和"无法枚举 USB 设备"。

    但我不希望收到有关未使用端口的消息,因此我要禁用它,以便我不想使用未使用的端口。

    请建议我实现相同的目标。

    此致

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、不能在 TUSB2046B 中禁用未使用的端口。  但是、未使用的端口不应报告错误-您是否已将 DP/DM 拉至未使用的端口上的低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有 I left DP 和 DM 引脚、没有任何下拉至 GND。

    JMMN 先生,您希望我使用一些电阻器(10K)下拉至 GND。


    此致
    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、似乎集线器认为有一个设备连接到了未使用的端口、并且正在尝试枚举该设备并发生故障。  尝试将 DP 和 DM 拉低以防止这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们通常建议在 DP/DM 上使用15K 下拉电阻器、但如果没有设备连接到端口、则可以使用10K 电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢您、我将执行同样的操作并验证一次。

    在2个下行流端口中、我还有一个问题、其中一个下行流端口未检测到。

    即使我已经验证 了整个第2个下蒸汽端口的部分仍然无法检测到设备。

    注:-

    我可以在第2个下游端口的 DP 引脚上读取甚至高电平(3.3V)。

    我的 USB 集线器仍然无法检测到设备。

    因此、请向我建议可能会出现什么问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我是否可以知道当15k 下拉电 阻连接到差分对信号时、它有什么作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下游 USB 2.0端口需要15K 下拉电阻器才能正常运行。  一些较新的集线器将15K 下拉电阻器集成到集线器芯片中、但诸如 TUSB2046B 的较旧集线器需要安装外部下拉电阻器。

    听起来您的第二个集线器端口可能已损坏。  您是否能够在多个平台上看到此问题?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、只有第一个端口工作正常。

    其余3个端口不工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在多个电路板上还是仅在一个电路板上看到同样的故障吗?

    如果您在多个电路板上看到问题、您能否提供原理图?

    我已向您发送朋友请求、如果您不想发布原理图、您可以直接将其发送给我。

    此致、

    JMMN