This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9546A:关闭多路复用器侧电源

Guru**** 2918010 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9546A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1021339/tca9546a-switching-off-the-mux-side-supply

器件型号:TCA9546A

大家好、

我们使用  TCA9546A、在主器件侧为1.8V、在从器件侧为3.3V。

我们设计的一个用例是、在节能模式下、3.3V (从侧)完全关闭。 如果我在打开其中一个插管的情况下执行此操作、很明显、会有电流流流过器件。

但是、如果所有通道都关闭、会发生什么情况? 我的假设 是、栅极电压将以0V 的电压向较小的方向下降、因此没有电流。

我对这种做法是正确的吗?

此致、

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。 0 V、禁用 I/O 不起作用。