This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:上行端口和 PC 之间允许的最大接地差

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1021285/tusb8020b-maximum-allowed-ground-difference-between-upstream-port-and-pc

器件型号:TUSB8020B

您好!

想要了解 TUSB8020上行端口和 PC 之间允许的最大正负接地差是多少?

绝对最大额定值讨论了任何引脚上的-0.3V 值、但不确定这对于 USB2引脚是否也有效。

谢谢

Petr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr、您好!

    最大 GND 漂移指定为125mV、如 USB 2规范的第7.2.2节"压降预算"中列出。