This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:原理图审阅

Guru**** 2908250 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1014597/tmds181-schematics-review

器件型号:TMDS181

您好!

我  的设计中使用的是 TMDS181RGZT。  我已附上原理图。 可以有人查看原理图、并在 same.e2e.ti.com/.../HDMI-IN.pdf 上告知我们您的反馈吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看我的评论。  

    e2e.ti.com/.../HDMI-IN_5F00_TI_5F00_Reviewed_5F00_07012021.pdf

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的反馈。

    在其中一个反馈中、它提到禁用 SIG_EN。 我是否可以知道原因相同。

    由于 TMDS 输出线路是双端接、是选择的 VSADJ 值、还是我必须更改它以补偿双端接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    启用 SIG_EN 后、TMDS181会在没有有效时钟器件时进入待机模式。 这对时钟启动和停止计时提出了额外要求。 由于您无法控制源、我建议禁用 SIG_EN 以删除此要求。

    2.是的,您必须调整 VSADJ 以补偿振幅下降。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回答。

    我想知道 TMDS181和 TMDS181I 之间的区别。 它仅是数据表建议的温度差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、TMDS181的温度范围为0°C 至85°C、TMDS181I 的温度范围为-40°C 至85°C。

    谢谢

    David