This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [TVS 二极管]申请更换产品推荐

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS0701, TPD1E10B06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1021234/tvs-diode-request-a-replacement-product-recommendation

主题中讨论的其他器件:TVS0701TPD1E10B06

大家好、TI 支持团队

请推荐可用作以下产品替代产品的产品。

NSPM1041BMUTBG // ONSEMI

为便于参考、我们计划查看 AI 扬声器产品的应用。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    TPD1E10B06或 TVS0701就是这种情况的最佳替代产品。 TPD1E10B06具有30kV ESD 保护、TVS0701具有30A 浪涌保护。 请告诉我这些工作是否适合您。

    此致、

    Matt Smith