This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6418E:TI 解决方案建议

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6418E, TCA8418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1021203/tca6418e-ti-solution-suggestion

器件型号:TCA6418E
主题中讨论的其他器件: TCA8418

尊敬的团队:

客户有如下问题

我们是否具有与 TCA6418E 相同的功能、并且封装需要更大?

客户需要以下函数(可以检查 GPIO 状态)

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA8418采用 WQFN 封装。 它是键盘扫描仪、因此必须以不同的方式对其进行编程(为您提供事件列表)。