This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:两个 TPS25750在无电池情况下使用

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1019898/tps25750-two-tps25750s-use-in-no-battery-circumstance

器件型号:TPS25750

大家好、团队、  

我们向客户推广了 TPS25750。 他们有以下问题。  

它们 的机器上有两个 C 型连接器、并计划使用两个 TPS25750。 在这种情况下、内部没有电池、因此一个 TPS25750用作输出电源、另一个用作输入电源的接收器。 TPS25750是否正常?

TPS25750是否可以使用 CC 引脚来检测外部插件器件的数据角色?

但斯克!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicole、

    TPS25750确实能够检测外部器件的数据角色。

    客户需要哪些 PDO (电压和电流)设置?  默认情况下、TPS25750D 仅提供5V 输出路径、因此可能需要一些附加电路。

    您是否有可以共享的系统方框图?

    谢谢、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chuck。  

    下面是方框图、左侧红色线表示电源。 如 POST 中所述、在某些情况下内部没有电池、因此一个 typC 作为灌电流、另一个作为拉电流。

    MOS 切换代表 MOS 开关

    PD 协议IC 表示 PD 协议 IC

    这是一个二极管2:1选择。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在没有本地电源的情况下、TPS25750将以5V 灌电流的形式加电、并从配置 EEPROM 加载其配置。  此过程完成后、CPU 将能够接管 TPS25750、从而进行所需的任何配置更改。

    TPS25750是在此系统中实施的理想选择。