This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS86A:参考设计

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS86A, SN75LVDS82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1020839/sn65lvds86a-reference-design

部件号:SN65LVDS86A
主题中讨论的其他器件 :SN75LVDS82

您好!

 SN65LVDS86A 参考设计是否可以为我提供?

我的客户希望将 LVDS 解决方案从 SN75LVDS82更改为  SN65LVDS86A、

他们希望知道有很大的变化、 并且可以遵循参考设计。

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们没有任何 SN65LVDS86A 的参考设计、但这两个器件的大小与之类似。  SN75LVDS82具有56个引脚、因此其物理尺寸比 SN65LVDS86A 具有48个引脚。 额外的引脚是输入和输出引脚。

    该线程 具有 一个 SN65LVDS86A.Q1布局示例文件、该文件可能有用。

    此致、