This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750的 PD 规格

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1020612/tps25750-pd-specification-of-tps25750

器件型号:TPS25750

尊敬的团队:

客户目前正在使用适配器进行测试、可以读取 Cypress IC 并成功升压至20V。

 

目前正在使用 TPS25750、但无法成功、我想问一下我们的 PD 规格是什么?

 

Cypress IC 的 PD 规范为(USB PD3.0修订版2.0版本1.3)

我是否可以问、升压为什么不能成功?

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    我们兼容与 Cyprs IC 相同的电流规格。

    我需要了解有关客户系统的更多信息、以帮助调试他们看到的问题。

    他们是否正在使用 EVM?

    如果不是 EVM、您能否提供有关在其系统中实现了哪些电路的方框图或更多详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    电路原理图、供您参考。

    我还会向您发送 bin 文件、请帮助您进行检查!

    非常感谢!

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    DRAWIN_PAD 不能对地短路。  这用于从器件内部的背对背 FET 中汲取功率、需要悬空。   

    您还需要将 LOW_PAD、LOW_1和 LOW_2连接在一起。

    我还建议  您通过一个10k Ω 电阻器将/I2C_IRQ 拉至 LDO_3V3。

    当您进行这些更改时、零件将正常工作。