This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:它是否同时支持直通电缆和交叉电缆?

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848I, DP83848I-MAU-EK, DP83848I-POE-EK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1019173/dp83848i-does-it-support-both-straight-cable-and-crossover-cable

器件型号:DP83848I

您好!

对于此器件、我们有几个问题:

1.它是否支持直电缆和交叉电缆?

2. DP83848I 的软件驱动程序是否与 RT-Thread 操作系统兼容?

 DP83848I-MAU-EK 和  DP83848I-POE-EK 有何区别? 我的理解是 DP83848I-POE-EK 支持 POE、但 DP83848I-MAU-EK 不支持 POE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于您的第一个问题、 DP83848I 支持直电缆和交叉电缆。

    它可在以下寄存器中进行配置:

    我将在星期二工作结束时就您的其他问题再次与您联系。

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    谢谢你。

    因此、对于我的第一个问题、用户必须知道电缆是直线电缆还是交叉电缆、然后配置寄存器、对吧?

    器件在检测到电缆类型时(如果检测到)无法自动更改寄存器、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是我对您问题的回答:

    1. 如果启用了自动 MDIX、PHY 将在连接电缆时告知您 PHY 是处于 MDI 模式还是 MDIX。
    2. 我们提供的驱动程序是 Linux、 不是与直接 RT Thread 操作系统兼容的、因此您必须进行驱动程序移植。
    3. 情况就是这样。

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    谢谢。

    那么、对于问题2、他们是否很难进行驱动程序移植? 由于我不熟悉软件、我们是否支持从 BU 侧移植驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们不支持其他操作系统。

    我们已经看到其他客户 采用寄存器写入并将其转换为他们正在使用的操作系统。

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    我们是否为连接到 DP83848I 的50MHz 振荡器推荐了器件型号?

    我知道数据表表表7-2给出了规格要求、但我想知道可以推荐的器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们过去已为此器件使用过 OSC14-4P、我推荐使用这款器件。

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。