This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848-EP:DP83848C 与 DP83848-EP 差异

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848-EP, DP83848C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1019485/dp83848-ep-dp83848c-vs-dp83848-ep-differences

器件型号:DP83848-EP
主题中讨论的其他器件: DP83848C

除工作温度外、DP83848C 与 DP83848-EP 之间的区别是什么? 是否存在某些功能差异。 您是否有差异文档的链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我已经确认了您的帖子、我将在周二的工作结束前返回给您。

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe -我查看了数据表、发现除了工作温度和 PCB 布局之外(在更高的温度下运行时需要使用散热焊盘)。 我看不到任何明显的差异。 如果您可以确认 a)是否存在任何其他差异、b)需要注意哪些事项、以便使设计可互换、这将非常好  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

     我认为 DP83848-EP 将适合您的设计。 如果散热焊盘保持悬空、器件的温度范围将与 DP83848C 相同。 您 必须进行测试、因为我们尚未在内部对此进行测试。

    我没有发现其他功能差异。

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)的约束。