This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:TUSB8020B 使用问题寻求帮助。

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1019814/tusb8020b-tusb8020b-use-questions-for-help

器件型号:TUSB8020B

大家好、

我的客户使用我们 的 TUSB8020B、该器件可以同时扩展 USB2.0和 USB3.0信号。

当客户使用  TUSB8020B 时、在一个电路板上、TUSB8020B  集线器下的两个 USB 端口 只能识别2.0器件、而不能识别3.0器件、同时、其其他应用使用 TUSB8020B 是正常的、可以识别2.0和3.0器件。
它们 替换了 CPU 和此 TUSB8020B 上游的其他器件、并且已验证正常工作的 CPU 仍然只能识别此集线器 TUSB8020B 之后的2.0器件。

它们扫描系统中的 USB 设备、然后查找  

普通电路板:

异常电路板:

同时、在 BIOS 设置中、他们还可以看到错误的主板缺少集线器。

问题1.  他们可以在 BIOS 设置中看到集线器的总数大于集线器设备的数量。 那么、在我们的 TUSB8020BIPHPR 中、内部 USB3.0和 USB2.0是否被识别为两个独立的集线器?

问题2.我们以前是否处理过该芯片仅 USB 3.0集线器的损耗? 可能的原因是什么?

问题3.是否有相关寄存器可用于检查 TUSB8020B 的内部 USB2.0和 USB3.0集线器的工作状态?

请在本案例中为我提供帮助、谢谢、如果您有任何深度问题、请发送电子邮件至 wenlong-liu@ti.com

此致、

刘德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我在"异常板"照片中看不到缺失的轮毂?  结果看起来是一样的。

    A1。 是的、USB 3.0集线器将报告为 USB 2.0集线器和 USB 3.0集线器。  对于 TUSB8020B、PID 为8027和8025。

    答2.  他们是否看到电路板有时连接到 USB 3.0、但不一致?  这可能是信号质量问题。  客户能否检查热性能是否有足够的焊料并且连接良好?  如果连接不正确、这可能会导致设备问题。

    答3. 否、TUSB8020B 上没有状态寄存器。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    感谢您的回复。

    关于 A2、明天我将与客户进行现场检查。

    我们能不能认为 TUSB8020B 中的 USB3.0集线器已损坏、 但 USB2.0集线器正常、这种可能性非常小?

    此致、

    刘德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    如果只有一个板未连接到 USB 3.0、则可能会损坏。  它们的所有板都发生故障、还是只有一个板发生故障?  是否始终无法在 USB 3.0连接?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    是的、只有一个板无法在 USB 3.0上连接、从客户说明来看、它始终无法在 USB 3.0上连接。

    请注意、

    刘德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    如果是单板、则可能会损坏或组装问题。  如果您请求失败电路板的 lsusb 报告、上面的"异常"照片仍然显示所有集线器。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    你可以给我电子邮件吗? 我有一些有关此案例的新信息。

    此致、

    刘德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我将通过 E2E 向您发送友谊请求、以便我们可以分享电子邮件。

    此致、

    JMMN