This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:可以控制 TCA9548A 的32EA I2C 吗?

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1020927/tca9548a-can-be-control-32ea-i2c-of-tca9548a

器件型号:TCA9548A

e2e.ti.com/.../6153.SCH.pdf

我想在1块 Arduino 板上使用4个 TCA9548A 来控制32个 IIC 霍尔传感器。

有可能吗?

目前、我们有以下问题:

想要与第一个霍尔传感器通信、但要与未知的霍尔传感器通信

连接 了32个霍尔传感器、但仅其中一些传感器进行了通信
(如果 Arduino 板复位、可通信的 IIC 霍尔传感器数量会增加)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了更好地了解您的设置、您有4个 TCA9548A 开关全部连接到相同的总线上并联正确。

    [引用 userid="493335" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1020927/tca9548a-can-be-control-32ea-i2c-of-tca9548a ]1. 希望与第一个霍尔传感器通信、但希望与未知的霍尔传感器进行通信[/quot]

    您使用地址引脚的方式是正确的。 只需确保在 I2C 总线上发送正确的地址。

    此器件的地址为1110 (A2)(A1)(A0)。

    使用此器件、您可以同时启用多个通道。 我建议一次只启用一个通道、以确保您与正确的霍尔传感器通信。

    [引用 userid="493335" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1020927/tca9548a-can-be-control-32ea-i2c-of-tca9548a ]2.  连接了32个霍尔传感器、但其中只有部分传感器进行了通信[/QUERP]

    您要发送哪些字节的数据来启用每个通道? 从您发送的地址和写入命令开始。 当您说 Arduino 板复位时、您是否要重置 TCA 设备或 Arduino MCU 本身?

    当特定传感器未通信时、您是否已在示波器上验证是否将正确的数据发送到器件。?

    最棒的

    Chris