This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1EVM:我们可以将分辨率更改为1280*640吗?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB941AS-Q1EVM, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1020929/ds90ub941as-q1evm-can-we-change-the-resolution-to-1280-640

器件型号:DS90UB941AS-Q1EVM
主题中讨论的其他器件: ALP

先生,您好:

我们有一 个 DS90UB941AS-Q1EVM,希望将分辨率更改为1280*640。

您能告诉我们如何将分辨率更改为1280*640吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果要使用 ALP 中的"图形发生器"选项卡更改此设置、可以使用下面突出显示的区域输入自定义规格:

    此致、

    本