This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD321:搜索 TI 解决方案

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1020903/esd321-searching-ti-solution

器件型号:ESD321
主题中讨论的其他器件:TVS3301

大家好、

我们有一个很好的新 DIN TI 产品!

客户正在寻找替代   产品(P2P 会更好)

请帮助推荐 TI 解决方案 Thx

 UMD36BT

www.umdcorp.com/.../UMDXXBT(R140619).pdf

2. 3.0 SMCJ33CA-AU

datasheetspdf.com/.../1

3.3.0SMCJ36CA-AU   

https://www.rutronik24.com/product/panjit/3.0smcj36ca-au_r2_00001/11221589.html

  SM36-02HTG

https://www.mouser.com/ProductDetail/Littelfuse/SM36-02HTG?qs=KpdAywxU011P9YQWltSj%2Fw%3D%3D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    遗憾的是、除了其中一个器件之外、所有这些器件都是36V 器件、我们目前拥有的最高电压器件是33V 器件。 我们目前可以将 3.0SMCJ33CA-AU 与 TVS3301相交叉。 如果您需要更多信息或有更多交叉参考、请告诉我。

    此致、

    Matt Smith