This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E001:差分信号连接

Guru**** 2796265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1021016/tpd4e001-differential-signal-connectivity

器件型号:TPD4E001

您好!

我在 项目中使用的是 TPD4E001DCKR。 差分信号的连接方式是否有任何指导原则? 它们是否可以连接到任何引脚。

我已连接信号、如下所示。

Pair1_P 至引脚1

Pair1_N 至引脚3

PIRA2_P 至引脚4

Pair2_N 至引脚6

对于布线可行性、我必须按如下方式更改信号连接。

Pair1_P 至引脚3

Pair1_N 至引脚4

PIRA2_P 至引脚6

PIRA2_N 至引脚1

是这样的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shiftali、

    没关系。 无论您使用哪种 IO 引脚组合、器件内的二极管都将以相同的方式工作。  

    此致、

    Matt Smith