This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:5英尺 MIPI 扩展

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1020804/sn75dphy440ss-5-feet-mipi-extension

器件型号:SN75DPHY440SS

大家好、

我的客户有一个 MIPI 扩展新项目- 1通道数据和1通道时钟通过6英尺的双绞线而不是5英尺的无源双绞线。  数据速率为300Mb/s 他们正在为该项目寻找 SN75DPHY440SSRHRT、想知道他们是否需要这些 IC 中的一个或两个?

谢谢、

康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    康妮

    DPHY440可支持1.5G 的最大数据速率、因此1300Mbps 在 DPHY440支持能力范围内。

    DPHY 具有接收器均衡器和发送器预加重功能、可补偿通道 ISI 损耗。 在750MHz 时、有三个 RX 均衡级别可供选择、分别为0dB、2.5dB 和5dB。 提供0dB 和2.5dB 两个 TX 预加重级别。 根据通道损耗和 DPHY440的放置方式、我们可以使用 RX 均衡器和 TX 预加重来实现最佳结果。

    我们是否知道此5英尺电缆丢失以及 DPHY440在系统中的位置?

    谢谢

    David