This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 寻找一个将数字0/1信号转换为7V/-0.4V 逻辑/脉冲的 IC。

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV7211, TLV1805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1020643/looking-for-an-ic-to-convert-digital-0-1-signals-to-7v--0-4v-logics-pulses

主题中讨论的其他器件:TLV7211TLV1805

大家好、

我正在寻找一个能够将数字0/1信号转换为7V/-0.4V 逻辑/脉冲的 IC。 请为我推荐一个?

非常感谢!

Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用具有推挽输出的比较器(例如 TLV7211、TLV1805)、其基准电压约为1.5V、并通过-0.4V/7V 电源轨为其供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bruce 提出您的问题、感谢 Clemens 提供了一些解决方案。

    输入频率是多少?占空比的范围是多少?  获得这些信息后、我们可以提供一个仿真电路供您使用。  使用具有推挽输出的比较器的 Clemens 理念将在输出端提供最对称的上升和下降时间、但如果输入频率不是很快、也可以使用开漏器件。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Clemens! 我将根据您的建议查看 TLV7211/TLV1805。

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chuck。

    我的应用是将 MCU 的 GPIO 引脚用作数据和时钟线、以用于简单的特殊通信用途。  

    最高频率约为1MHz、占空比范围为50%~90%。  

    此外、是否有任何比较器可将其输出悬空?

    非常感谢!!

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV1805具有关断输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     感谢一百万!Clemens