This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1218:信号锁定状态问题

Guru**** 2385890 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1218
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1020589/lmh1218-signal-lock-status-issue

器件型号:LMH1218

我们将 LMH1218用于 SDI-12G。

我们面临12G 信号的问题。

如果我们从 FPGA 提供3G 和6G、则它可以正常工作、但当我们尝试为 LMH1218提供12G 输入时、"锁定" I/O 会持续更改其状态。 它是否需要更改 LMH1218中的任何寄存器值?  

另一个问题是在 LMH1218 Out1 (光学)中、它是否支持12G 光学 SFP 模块?

如果是、那么它可以同时以 BNC 和光学两种方式流式传输12G?  

提前感谢您。

jaydip  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaydip、

    1)。 根据您的描述、我认为这可能与未设置最佳 CTLE 或 FR4增益设置有关。 请注意-如数据表和编程指南中所述-有一个初始化设置强制 CTLE 为0x00。 默认 CTLE 值适用于长迹线和高 dB 损耗。 此设置可能会导致过度均衡、这也可能是您看到 CDR 锁定/解锁的原因。

    2)。 是的、OUT1支持12G SFP、您可以同时使用 OUT0 (BNC)和 OUT1 (SFP)输出。

    此致、、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,通过改变 CTLE 值来解决问题