This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:网络通信功能

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6747

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1020827/ds90ub954-q1-network-communication-function

器件型号:DS90UB954-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TMS320C6747

尊敬的 TI 公司软件工程师、感谢您在繁忙的时间回答我的问题。

 具体的问题是、我使用贵公司的 DSP 芯片 TMS320C6747、 我想使用芯片中的网络通信功能。 我已谘询有关资料,并发现主要有两种方法可达致这个目的。 第一种方法是使用 BIOS 来调用 NDK 模块、但这种方法占用了 DSP 的过多内部资源、因此我不打算使用它。 第二种方法是使用 LwIP。 我在贵公司的官方网站上找不到 LwIP 的相关演示。     

 我从其他地方下载了相关的演示、但我不知道它是否正确、因为我以前没有使用过它。 其次、如何正确使用 LwIP 来实现我想要的 DUP 网络通信功能也让我感到困惑。

 我想就上述两个问题向各位提出意见,希望各位能回答以下问题:1. 请向我提供与 LWIP 相关的演示吗? 2.您能否告诉我如何正确配置 LwIP 以实现 DUP 网络通信功能(DSP 和 PC 之间的网络通信)?

非常感谢您的阅读、我期待您的回复。 再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jiahui,

    我不确定您的问题是否与 DS90UB954器件有关?