This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1510:SN75HVD3082E 兼容替代产品吗?

Guru**** 2767715 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75HVD3082E, THVD1510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1018674/thvd1510-is-sn75hvd3082e-compatible-alternate

器件型号:THVD1510
主题中讨论的其他器件:SN75HVD3082E

您好!

你好。

我们的客户在其产品上使用 THVD1510D、但目前已缺货。 现在、他们正在寻找可能的替代产品、并且想要知道 SN75HVD3082EDR 是否兼容?


感谢你的帮助。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick、

    THVD1510D 具有更好的 ESD 保护、而两个器件在功能上相似。 这是一个比较表。

    您可以转到此帖子以获取电子表格工具以检查其他设备。

    (+)[常见问题解答] TI 最近发布的 RS-485收发器是什么? -接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢你的帮助。

    有一个问题、我们的客户想知道您对使用 THVD1505DR 作为 THVD1510D 直接替代产品的意见。 这是否可行且优于使用 SN75HVD3082EDR?

    谢谢、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick、

    THVD1505DR 具有无极性特性(A 线和 B 线可以任意连接)。 THVD1510的功能有所不同。 我认为最好使用 SN75HVD3082E、这是直接替代产品。