This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:PCIe 下拉链路等上的复位功能、以将 PEX8112替换为 XIO2001

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1020511/xio2001-reset-function-on-pcie-link-down-etc-to-replace-pex8112-to-xio2001

器件型号:XIO2001

您好!

我的客户有以下问题需要将 PLX PEX8112替换为 TI XIO2001。  请回答这些问题吗?

请为我们提供支持。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)。 XIO2001主要有两个控制信号来重新启动 LTSSM 状态机:PERST#和 GRST#。 当然、也有上电复位。

    2)。   检查了上面提到的两个器件、它们似乎与我们在 EVM 上使用的 EEPROM 兼容。 我们的 EVM 上使用了 EEPROM 24LC08B。 请在下面注明此器件数据表的参考:

    http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/21710k.pdf

    3)。 抱歉、因为此应用手册不存在。

    此致、、Nasser