This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:D+/D-交换

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1020762/tusb4020bi-d-d--swapped

器件型号:TUSB4020BI

 是否可以在 TUSB4020BI 上使器件交换 USB 输入上的 D+/D-?  数据表中有一条说明删除了"DM/DP 极性交换"的注释。 这意味着可以在某个点交换引脚。 当然、我提出这一问题的原因是我在电路板上布线不正确、并想了解是否存在权变措施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    不支持、TUSB4020B 不支持极性交换、因此从数据表中删除了极性交换。  该功能存在于我们的4端口集线器中、并错误地添加到2端口数据表中。

    抱歉、没有可用的集线器配置变通办法。

    此致、

    JMMN