This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DS90UB948-Q1:其 OLDI 输出是否支持 VESA 和 JEIDA

Guru**** 2551610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1020726/faq-ds90ub948-q1-does-its-oldi-output-support-vesa-and-jeida

器件型号:DS90UB948-Q1

你(们)好

客户想问、9OLDI 输出是否支持 VESA 和 JEIDA 模式/标准/协议? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zirui、

    根据器件中的 MAPSEL 设置选择格式。 以下是细分信息:

     

    24位模式

    18位模式

    MAPSEL = H

    OLDI/SPWG/VESA

    4通道18位模式

    MAPSEL = L

    JEIDA

    标准18位

    此致、

    Casey