This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1218:可同时输出75 Ω BNC 和100 Ω 光纤?

Guru**** 2511655 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1018633/lmh1218-can-output-simultaneously-in-75ohm-bnc-and-100ohm-fiber

器件型号:LMH1218

大家好、

你好。

我们的客户将 LMH1218用于 SDI-12G 应用、并有以下问题。

1.它们能否同时在75欧姆 BNC 连接器和100欧姆光纤中分离差分输出?

2.它可以提供光学形式的 SDI-12G,哪个模块可以用作光学的 SDI-12G?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    1)。 是的、它们可以将 OUT0用于75欧姆同轴电缆、将 OUT1用于100欧姆差分以驱动光学模块。

    2)。 LMH1218 OUT1不区分光学模块或其他应用。 请确保光学模块与12G-SDI 规格兼容。

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 你、Nasser。 为了澄清这一点、光学输出(OUT 1)是否支持 SDI 12G 光纤模块?

    出现问题的原因是他观察到 TIDA-0428中使用了10GbE 光纤模块、因此他想澄清自己是否可以在 LMH1218上使用12G 光纤模块?

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    是的、OUT1支持12G SDI。 在默认模式下、SDI 已启用-通过寄存器、用户可以切换到10GbE -有关详细信息、请注意编程指南。

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nasser、

    根据客户的说法、当他们尝试3G 时工作正常、但当他们尝试12G 时、锁定 I/O 将持续改变类似这样的状态(闪烁)高-低-高-低模式。

     您认为问题可能出在哪?

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    这可能与 CTLE 设置相关。 LMH1218数据表和编程指南要求进行初始化设置。 请确保客户正在使用这些设置。 在此设置中、CTLE 被强制为最低值- 0x00。 客户需要首先使用0x00值、然后可能需要优化该值。

    此致、、Nasser