This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401:无 VSYNC 输出

Guru**** 2922650 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401, TFP401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1020413/tfp401-no-vsync-output

器件型号:TFP401

降级器、

我们使用的是 TFP401。 发现它具有 CLK 和 HSYNC 输出。 但没有 VSYNC 输出。  

您能否帮助建议如何检查此问题?

非常感谢!

-落基山脉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的是 TFP401。 发现它具有 CLK 和 VSYNC 输出。 但没有 HSYNC 输出。  

    您能不能?如何检查此问题

    TFP401A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是否与他们看不到 HSYNC 和 VSYNC 的问题相同?

    1.您能否提供原理图供审核?

    2.您尝试使用的分辨率是多少? 该问题是否跨多个解决方案发生?

    3.该问题是否在多个 TFP401A 上发生?

    4. HDMI 视频是否包含音频? TFP401A 不支持嵌入式音频。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以捕获 VSYNC、但没有 HSYNC 信号。

    1、我们明天就能做到。

    2、我们使用1080p@60Hz、 我们只使用一张图片来显示。

    3、我们使用单芯片;

    4、是,我们的来源是 具有视频嵌入式音频的 HDMI2.0。那么 、我们怎么 做呢?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在源端禁用音频并查看是否可以看到 HSYNC?

    您是否看到了多个 TFP401A 上的问题?

    谢谢

    David