This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C550C:Obselete?

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C550C, TL16C550D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1018607/tl16c550c-obselete

器件型号:TL16C550C
主题中讨论的其他器件: TL16C550D

大家好、我在看 TL16C550CIFN 和 TL16C550CIFNR。  TL16C550CIFN 显示 NRND、但 TL16C550CIFNR 有效、看起来像一个较大的卷带。 该器件实际上是否在购买期限内? 有什么替代方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、客户查询是 在 TL16C550CIFN 上进行的、如果该查询仍处于活动状态或在终身购买上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kannan、

    该器件的非卷带版本看起来是 NRND。 我不确定为什么卷带和非卷带型号存在区别。  

    我建议查看 TL16C550D。 它与 TL16550C 引脚相同、具有更高的最大数据速率和扩展的电源范围。 它本质上是 TL16C550C 的更新版本。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    我面临同样的情况、为什么是非卷带部件 NRND、我们应该如何传达这一点?

    为什么没有管材可用呢?

    此致、

    Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于有人将此主题标记为"已应答"、因此该主题已关闭、我看不到您的回复。

    我想 TI 不再制造管中的器件、而是将其放在卷上。 这就是为什么它们显示为 NRND 的原因、因为剩余的试管供应有限。

    我不知道他们为什么做出这一决定、但这可能是出于多种原因、可能只是更多的客户在申请器件的卷带版本。

    请记住、由于此主题已关闭、我不会看到对此主题的答复。

    最棒的

    Chris