This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF384A:支持 QVGA

Guru**** 2812135 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF384A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1018930/ds90cf384a-qvga-support

器件型号:DS90CF384A

大家好、

 DS90CF384A 支持多种显示分辨率、但未列出 QVGA、这是我们客户的要求之一。 对于 QVGA、我们是否有一个器件将执行同样的操作 LVDS -> RGB888?

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Jejomar、

    我不熟悉 QVGA、您尝试使用的分辨率是多少? 它是160 x 120像素还是大约1.1 MHz PCLK? 如果是这样、则 我们没有支持 PCLK 这么低的器件。

    此致、

    Michael W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QVGA 的分辨率为320x240像素

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    60 FPS 下320 x 240像素意味着 PCLK 为~4.6 MHz PCLK、低于我们的任何器件支持。 面板的消隐是否足够大、可以将 PCLK 增加到超过8MHz?

    此致、

    Michael W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该显示屏的最大输入时钟为7MHz。  8MHz 是否是该器件的最小时钟速率?  我在数据表中看不到消隐规格。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     DS90CF384A 的最小 PCLK 为20MHz。 我们的任何器件都可以支持的最低 PCLK 为8MHz。  

    此致、

    Michael W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的快速回答。  我的设计可能无法支持新的 LVDS 显示和产品中现有的 RGB888显示。  再次感谢。