This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E001:TPD4E001R

Guru**** 2695595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1020537/tpd4e001-tpd4e001r

器件型号:TPD4E001

您好!

器件型号:-TPD4E001DBVR 和 TPD4E001RDBVR

如果引脚配置和功能不同、为什么两个器件的封装都是相同的 DBV。

这是否是数据表上的错误?

此致

Lyndsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lyndsey、

    请注意、这些器件型号之间的差异是额外的"R"、它表示"反向"引脚配置。 两个器件将采用相同的 DBV 封装、"R"器件将具有反向配置。 有关详细信息、请参阅此帖子: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1020313/tpd4e001-tpd4e001r/3770552#3770552 

    此致、

    Matt Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我们现在了解了差异是什么、但数据表中显示 "R"表示"反向"引脚配置。

    为了改进数据表的未来、我们想要反馈的困惑在于:

    在 TPD4E001DBVR 和 TPD4E001RDBVR 的封装选项附录中、"封装图"状态 为 DBV。

    如果您在 "引脚配置和功能"页面中查看 DBV、您会发现它们也是相同的。

    由于引脚排列不同、如果封装选项附录中没有突出显示的内容、则这两个器件是不同的。

    此致

    Lyndsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lyndsey、

    "R"引脚配置显示在数据表的第4页的"引脚配置和功能"部分。 它有一个单独的图、"引脚功能"表中也有一个单独的列、用于区分它与其他列。 但是、我同意其中应明确说明这是原始设计的反向引脚排列。  

    关于"封装选项附录"部分、本部分的主要目的是列出此器件的所有可订购器件型号(OPN)。 TPD4E001DBVR 和 TPD4E001RDBVR 采用完全相同的封装(DBV)、但引脚2和5具有不同的功能。 因此、它们被列为两个不同的 OPN。 本节是所有 TI 数据表的标准内容、不用于捕捉引脚分配信息、仅用于 OPN 和封装信息。 该信息在"引脚配置和功能"部分中进行了说明。  

    此致、

    Matt Smith