This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB30E:TS3USB30E 和 TS3USB221之间的差异

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221, TS3USB30E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1020602/ts3usb30e-the-differences-between-ts3usb30e-and-ts3usb221

器件型号:TS3USB30E
主题中讨论的其他器件:TS3USB221

大家好、

我的客户现在使用我们 的 TS3USB30E、他们希望在  某些应用中使用 TS3USB221替代 TS3USB30E。

除了电源电压的不同之外、它们是否可以互换使用?

替代用途需要特别注意哪些方面?

此致、

刘德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    此处无需其他更改。