This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261DEMO:您能否提供 TUSB9261DEMO 的 OrCAD 文件?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261, TUSB9261DEMO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1020173/tusb9261demo-can-you-provide-orcad-file-of-tusb9261demo

器件型号:TUSB9261DEMO
主题中讨论的其他器件:TUSB9261

尊敬的 TI 专家:

我的客户将使用 TUSB9261设计新项目。 我们需要 CAD 文件 作为设计参考。

您能否提供 TUSB9261DEMO 的 OrCAD 文件?

请检查一下。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请接受我的朋友请求、以便我可以通过 E2E DM 向您发送文件。 完成后、请在您的原始主题上发帖。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    我接受了朋友的请求。 我将等待您的 DM。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文件已发送!