This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:TUSB3410RHBR

Guru**** 2524500 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1017138/tusb3410-tusb3410rhbr

器件型号:TUSB3410

你(们)好

我遇到了有关 TUSB3410的问题。

在使用期间、有时会发生终端消息中断。 发生这种情况时、我们需要使用终端工具重新连接、或者有时需要拔下 USB 电缆、然后才能继续显示消息。

硬件设计出问题了吗? 或软件可以解决此问题。

测试条件如下

终端工具:Tera Term

PC 是 Windows 7 SP1

驱动程序版本 v6.7.4.0

Linux 版本:sonic 201803

UART 信号源:英特尔处理凌动 Denverton。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    出现 此问题时、是否会再次检查3.3V 电源? 是否有特定的消息或大小的消息触发 UART 不工作? 在此问题期间、TUSB3410是否仍然连接到主机 USB 总线?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出现此问题时、我可以听到 USB 拔出系统声音(Windows 默认设置)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    如果您可以听到"USB 拔下电源线"、则我怀疑在问题期间可能会掉电。 您能否在问题期间检查 TUSB3410的电源轨? TUSB3410在正常运行期间不会自行断开。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将在这个问题发生时检查电源轨、但我想知道芯片节能模式何时被激活或停用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    TUSB3410只能由 USB 主机定向至低功耗(挂起模式)。 此模式不会导致 USB 断开。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Malik

    我有几个问题。

    TUSB3410驱动程序是6.7.4.0。 这是否支持 Win10 32位操作系统?

    2. UART 端设计上不支持流控(FC)。 如果使用终端工具打开流量控制,则会出现终端消息 STOP。

    3.如果使用终端工具关闭 FC,系统将发生 USB COM 端口拔下电源插头的情况。(在控制面板上)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    TUSB3410驱动程序应支持32位操作系统。

    2.如果设计不支持流量控制、则不应启用流量控制、因为某些引脚未被驱动。  

    3.如果 USB 断开连接、则我怀疑会向 TUSB3410发送一些压降或复位信号。 这种行为以前未见过。