This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:TUSB1042I CTL0切换

Guru**** 2937950 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1042I, TPS65987D, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1020050/tps65987d-tusb1042i-ctl0-toggle

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TUSB1042ITPS25750

如果 USB 未激活、TUSB1042I 会在上电后请求 CTL0线路上的切换。 TPS65987D 和我们的任何外部多路复用器控制器件能否执行此功能?

谢谢、
Matt   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    您能否重点介绍  TUSB1042I 数据表中提到此请求的地方? TPS65987D 具有可配置为不同事件的 GPIO、根据请求、TPS65987D 可能能够支持或不支持 GPIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    它位于第8.4.1节中。

    USB PD 控制器在检测到没有连接到 Type-C 端口的器件或连接的器件不需要 USB3.1运行时、必须通过将 CTL0引脚从 L 转换为 H 并转换回 L 来使 TUSB1042I 脱离 USB3.1模式

    我们是否还有一个 PD 控制器、其功能比需要较少软件的 TPS65987D 更少? 它们只需要5V/15W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您提供相关信息。 因此、遗憾的是、我们的所有器件、包括 TPS65987D、都无法满足 TUSB1042I 所述的切换要求

    至于更简单的 PD 控制器、我们的 TPS25750可满足您的要求