This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:TCA9517连接和电平

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517, TCA9800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1020532/tca9517-tca9517-connection-and-levels

器件型号:TCA9517
主题中讨论的其他器件: TCA9800

您好!

我在3.3V SM 总线上使用 TCA9517 (两侧)。 主器件当前连接在 B 侧、其他从器件连接在 A 侧(所有3.3V)。

数据表示例将主器件放置在端口 A 上。但数据表中有一个文本、即主器件可以在任一侧连接。 B 侧的主器件是否有问题?

此外、我还看到 B 侧信号和时钟的低电平偏移约为~600mV。 对于 A 侧上的 SMBus 器件、这不会被认为是低电平。我尝试增加上拉电阻、但我无法将这个低电平降至~0V。 导致此问题的原因是什么?

编辑:

我还需要说的是、A 侧(变为"外部")通过上拉电阻连接到 VCCB 侧(内部)、因为两个电压应该是相同的。 数据表希望将其连接到 VCCA 侧、但我没有该精确电压。 这里有什么问题吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    μ I²C 协议是双向的、因此在电气方面、主器件和从器件之间没有区别。

    高电平电压可以介于0.7 × VCC 和5.5V 之间

    TCA9517的 B 侧驱动器确实具有偏移;请参阅数据表的第9.3.3节。

    如果您需要不带偏移的缓冲器、请使用 TCA9800 (具有不同的限制)。