This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC10024-Q1:48V 系统的输入接口

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TIC12400, TIC10024-Q1, TIC12400-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1020257/tic10024-q1-input-interface-for-48v-system

器件型号:TIC10024-Q1
主题中讨论的其他器件:TIC12400TIC12400-Q1

尊敬的论坛:

我们计划在48V 系统中使用 TIC10024-Q1、TIC12400、TIC12400-Q1、Vbat、max=56V。

IC 由稳压12V 供电。

所有输入都是朝向 GND 的开关。

器件输入有两个要求:

  • 对于56V 电池电压的扩展快捷方式、输入是安全的、当稳压12V 电压关闭时也是如此
  • 能够 通过操控湿性电流和输入探测来检测到外部进入高电平或邻近输入的快捷方式。

以下网络是否足以实现此目的? 左侧是外部连接器侧、右侧朝向 TIC12400引脚、显示了两个通道。

其理念是:电阻分压器网络将最大56V 降至28V、以保持在 TIC12400的安全40V 范围内。

二极管为闭合开关的湿性电流提供低阻抗路径。

通过将湿性电流设置为0mA、然后探测输入、该网络仍然允许我们检测到12V 或 Vbat 的外部线束快捷方式。 我们将通过将相邻输入的湿性电流设置为高电平来检测的相邻快捷方式、然后进行探测。

很高兴听到有助于实现该行为的任何其他想法(或设备)。

此致、

Lorenz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lorenz、

    这听起来是一个有趣的想法、看起来应该是可行的。  TIC10024和 TIC12400器件中的 ESD 电池将在大约40V 的电压下导通、并提供一条连接 GND 的低阻抗路径。  如果输入引脚上的电压上升到40V 以上、则可能会有大电流流经 INx 引脚。  您的钳位二极管和电阻分压器网络应限制 INx 引脚上的电压并防止这种情况。  旁路二极管看起来也应该为电阻分压器周围的湿性电流提供合适的路径、您已经很好地进行了考虑。

    我唯一的想法或建议是、如果您找到适合您的应用的钳位二极管、该二极管可以将输入引脚电压钳制在低于40V 的电平、那么您可以消除电阻分压器网络和湿性电流旁路二极管。  这两种方法都可以正常工作、关键问题是确保电压保持在40V 以下、以防止器件的 ESD 单元导通。

    是的、您可以使用器件配置进行诊断测试和短路检测。

    对于诊断测试和短路检测(连接到 Vbat、GND 或相邻输入通道)、我建议使用 TIC12400或 TIC12400-Q1作为 ADC 采样选项。  与比较器选项相比、这将实现更精确的测量。  例如、开路开关或 Vbat 短路都将高于比较器阈值、并且很难确定是短路开关还是常开开关。  ADC 将能够告诉您电压是否由于与开关切换相比短路而高于正常值。

    对于相邻引脚诊断测试、您需要使用连续电流模式、而不是轮询模式、以确保在轮询各种输入引脚和检查短路时来自相邻输入通道的湿性电流处于活动状态。  此概念与器件配置矩阵轮询的方式类似。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    感谢您的快速且乐于助人的回应-很高兴知道我们在这方面处于正确的轨道上。

    很难将连接器引脚上的输入电压钳制到小于40V 的电压- Vbat 功率水平很高。 因此、要么必须耗散非常大的功率、要么输入引脚上的串联电阻器会导致湿性电流产生显著的压降。 因此、这种方法不会耗散多余的电压、而 是将其降低到安全水平。

    还感谢您关于诊断测试和短路检测的建议。

    我们希望将来能有一款类似 TIC10024/TIC12400的器件、能够在输入端处理>48V 的电压-我希望这与许多48V 应用相关。

    此致、

    Lorenz