This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:用于 EtherCAT?的 DP83826I 基本/增强模式

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826E, DP83826I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1019573/dp83826i-dp83826i-basic-enhanced-mode-for-ethercat

器件型号:DP83826I
主题中讨论的其他器件:DP83826E、

您好!

有关如何为 EtherCAT 配置 DP83826的一些误导性信息:

  • 数据表 DP83826E/DP83826I 第4页:"除了标准以太网应用外、DP83826还具有增强模式、可支持实时以太网应用"。
  • 应用报告 SNLA344A"如何以及为何要将 DP83826E 用于 EtherCATRegistered应用"(第5页和第6页的原理图):PHY 配置为基本模式。
  • 论坛在 其中的解析答案中发布 e2e.ti.com/.../dp83826i-some-questions-when-transferring-dp83822i-to-dp83826i:、其中说明 EtherCAT 需要增强模式。

您能告诉我配置它的正确方法是什么吗?

非常感谢您的帮助、

祝你度过美好的一天!

Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bernd、

    EtherCAT 需要增强模式。 应用手册介绍了在正常模式下启动、但使用 SMI (寄存器配置)进入增强模式。 因此、原理图显示了基本模式、并添加了增强模式所需的寄存器配置。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢-这澄清了这一点。