This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:支持显示串行器/解串器时钟重定时

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1018684/sn65dphy440ss-support-display-serdes-clock-retiming

器件型号:SN65DPHY440SS

大家好、

 SN65DPHY440SS 或类似器件是否能够支持 使用 DS90UB947/948等多种 TI 显示串行器/解串器的系统的时钟重定时?  

谢谢、

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob

    DPHY440是一款 MIPI 重定时器、因此我不确定它如何与 DS90UB947/948搭配使用。 您是否在寻找时钟清除解决方案、 https://www.ti.com/clocks-timing/jitter-cleaners-synchronizers/overview.html?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我正在寻找一种解决方案、可以将2x 9a2的结果清理/同步到信号947的输入中。 其思路是修正2x 9a2的 clk 输出的偏斜、使其符合947的抖动要求。

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob

    我已将您的主题帖发布到我们的 FPD_Link 团队、并要求他人对您的问题发表评论。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    该器件不适用于 OLDI、在 FPD 团队中、我们不知道任何重定时 OLDI 的可靠解决方案、该解决方案也不会影响时钟与数据的关系[  

    此致、

    Casey