This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216:拓扑审查[Wistron/Server]

Guru**** 2875770 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1020055/tusb216-topology-review-wistron-server

器件型号:TUSB216

您好!

请参阅附加文件以 查看拓扑

根据模拟报告, USB 主机的驱动长度为20英寸。

您能否就以下拓扑提供建议?

从具有 USB216的 USB 主机的容量可以支持40英寸,但转接驱动器的位置不能位于40英寸的中间位置。

谢谢

是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户更新这是芯片间更新、没有 USB 连接器

    那么、这应该不是问题吗?

    谢谢

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YT、

    请使用 TUSB216I。 正确、我没有看到任何问题、这只适用于内部连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    复制!  将确保客户使用 TUSB216I

    感谢您的确认

    是的