This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DS90UB913A-Q1:与933配套使用时支持 YUV 8

Guru**** 2812765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1020364/faq-ds90ub913a-q1-yuv-8-support-when-paired-with-933

器件型号:DS90UB913A-Q1

大家好、

我只是想确认一对913/933可用于8位 YUV-8数据格式。

我觉得我们只能在10位模式下运行、只连接 DIN[0:7]、其余部分保持断开状态。 请告诉我是否缺少任何"问题"。

最棒的

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、这之前已经在 E2E 上回答过: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/809701/ds90ub913a-q1-ti-913a-compatibility-with-yuv-10bit 

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    感谢参考、我的问题的关键区别在于我们使用的是8位 YUV 与10位 YUV、913/933上没有8位设置。 但是 、这看起来很好吗?

    从 设置的角度来看、一个快速跟进问题 应该只在这个设置中将串行器和解串器上的引脚 DIN[8:9]保持断开状态。 我认为 FPD 数据包仍将以0的形式发送位[8:9]、因为我们必须以10位模式运行、所以我想验证只将它们保持打开是正确的方法。

    最棒的

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、

    是的、支持 YUV 8位、完全正确。 其中两个引脚未使用。 在器件端 使用哪8个实际上无关紧要。 它可以是8个 LSB 或8个 MSB。 如果您与934/914A 配对、则相应的 LSB 或 MSB 引脚将在链路的另一侧切换。 如果使用954/95/960/962作为 DES、则寄存器0x7C 中的哪些位在原始模式下使用有配置:

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Casey!