This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C754C:TL16C754C 和 XR16L784IV(MAXINEAR 之间的差异)

Guru**** 2752225 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C754C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1019750/tl16c754c-difference-between-tl16c754c-and-xr16l784iv-maxlinear

器件型号:TL16C754C

尊敬的专家:

 客户需要有关 XR16L784IV (MAXINEAR)的更换建议、

XR16L784具有4通道器件、还有用于 TI 的 TL16C754C。

(1)是否可以使用 TL16C754C 而不是 XR16L784、

(2)您能否告知 TL16C754C 和 XR16L784IV(MAXINEAR 之间的差异)

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinichi、

    我们将对此进行研究、并将在明天的达拉斯时间做出响应。 感谢您的耐心等待。

    最棒的  

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    感谢你的答复。

    我很期待收到回复。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、  

     TL16C754C 和 XR16L784IV 均可 用作4通道 UART。 这两个器件之间的主要区别在于 它们的配置和控制方式。   TL16C754C 中的寄存  器映射到三个地址位(A2-A0)和 LCR 寄存器的不同位配置。  XR16L784IV 中的寄存   器被映射到四个地址位(A3-A0)、并且在 LCR 寄存器的第7位中仅有少量变化。 这些寄存器映射 差异会导致类似的寄存器位于每个器件中的不同地址。

    除此之外、复位时两个器件中某些寄存器的默认值不同。  复位后、XR16L784IV 中某些寄存 器的值未定义、而 TL16CP754C 中的大多数寄存器值在复位后定义。 两个器  件之间的引脚激活电平也存在一些差异(例如、复位在 TL16CP754C 上为高电平有效、在 XR16L784IV 上为低电平有效)。  

    除了 上面列出的配置和控制差异外、  每个器件的读取和写入周期也存在一些时序差异。   TL16C754C 在 接收具有短停止位的字符流时也会遇到帧错误。

    最棒的

    Kenneth