This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:TUSB4041与 TPD3S714

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD3S714-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1019710/tusb4041i-tusb4041-with-tpd3s714

器件型号:TUSB4041I
主题中讨论的其他器件:TPD3S714-Q1

您好!

  我们使用了另一个保护芯片  TPD3S714-Q1 .reference:https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1016659/tpd3s714-q1-connection-between-tpd3s714-and-tusb4041/3757063

  我们想知道如何配置 TUSB4041以适应 TPD3S714

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPD3S714 FLT/输出为漏极开路、是否安装了上拉电阻器?  如果集线器的低电平有效 OVERCURz 输入被置为有效、集线器将向主机控制器报告过流情况。  您能否确认、如果 OVERCURz 始终处于高电平、则集线器的 PWRON 输出正常工作?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPD3S714 FLT 引脚具有上拉电阻、当芯片未启用时 FLT 引脚为低电平、但 TUSB4041检测到低电平、并认为启用 TPD3S714时存在故障。 是否有任何方法可以首先启用 TPD3S714?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    集线器的下行端口电源控制设计用于电源开关、而不是 TPD3S714等电源保护器件。  当 FLT/或 OVERCURRZ/置位时、集线器不会启用下行端口电源。

    此致、

    JMMN