This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0397:原理图审阅

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1014593/lmh0397-schematics-review

器件型号:LMH0397

您好!

我的设计中使用的是 LMH0397RTVT。 我将为 SDI 电缆驱动器和均衡器 IC 使用相同的 IC。 请查看原理图并告知我们您的反馈。

我将使用8个 SDI 输入和8个 SDI 输出。 因此、我将使用所有16个不同的地址 pins.e2e.ti.com/.../SDI-In-_2600_-Out.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shiftali、

    请注意一些意见:

    EQ 模式:

    1) 1)未使用 SDI_OUT。 因此、请将 SDI_OUT_SEL 引脚14悬空。 您将在原理图中启用该输出。

    2)。 请注意 、HPS_SCL_3V3和 HPS_SDA_3V3需要通过2K 到5K 欧姆 R 拉至3.3V  

    CD 模式:  

    1)。 请注意、您使用的是 SDI_OUT、而 SDI_IO 为悬空状态。 最好将 SDI_IO 用作输出、而不是 SDI_OUT。 这是因为要禁用 SDI_IO 作为输出、我们需要使用 SMBus 接口。 我们应该禁用此输出、因为它未被使用、并且在默认电缆驱动器模式下启用。 您可以使用 SDI_IO 作为输出、将 SDI_OUT 保留为 NC (无连接)、并使用 SDI_OUT_SEL 禁用 SDI_OUT。

    2)。 OUT0引脚22和23未使用。 请保持 OUT0_SEL 悬空-此信号在原理图中启用。

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Naseer、

    感谢您的回答。 您能不能共享 IC 的回流焊曲线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Naseer、

    感谢您的回答。  

    您能不能共享 IC 的回流焊曲线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shiftali、

    请参阅以下链接:

    https://www.ti.com/lit/an/snoa401r/snoa401r.pdf?ts=1626802127178&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253Dan%2B1187%2526nr%253D597

    此致、、Nasser