This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR820:DS125BR820...的设计注意事项

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1019650/ds125br820-design-consideration-of-ds125br820

器件型号:DS125BR820

尊敬的先生:

我是否可以知道它是否起作用?  

上电后--> MCU 读取电缆衰减来自电缆 EEPOM 的数据--> MCU 设置 DS125BR820 EEPROM 数据 -->重置 DS125BR820并加载 DS125BR820 EEPOM 设置。   

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    寄存器设置被编程到 EEPROM 中。 然后、在上电复位后、DS125BR820获取 EEPROM 数据并将"全部完成"信号置为有效。

    此致、、Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的回复!

    让我仔细检查一下、第二步很明显、在电源复位后、EEPROM 数据将在 I2C 主模式下加载到 BR820中。

    第一步呢? 是否能够在复位 BR820以加载其 EEPROM 日期之前先读取电缆 EEPROM 并对 BR820的 EEPROM 进行编程?

    上电后--> MCU 读取电缆衰减来自电缆 EEPOM 的数据--> MCU 设置 DS125BR820 EEPROM 数据

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    是器件从 EEPROM 读取、但无法对 EEPROM 进行编程。 EEPROM 编程必须通过外部 EEPROM 编程器完成。

    此致、、Nasser