This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:STP/同轴电缆模式位消失

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1020301/ds90ub960-q1-stp-coax-cable-mode-bit-disappeared

器件型号:DS90UB960-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

大家好、

在较旧的数据表版本(和 ALP 中)中、PORT_CONFIG 0x6D[2]中的 STP 和同轴电缆模式有区别。 在最近的文档中、这个位有符号被保留(但是一个自举引脚)。

如何捆绑该位(在 MODE 引脚表中、区分同轴电缆和 STP 连接(也在 DS90UB954上)?

设置为同轴电缆模式时会发生什么情况? 放大还是灵敏度会加倍?

此致

Torsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Torsten、

    在原始器件定义中、STP 与同轴电缆配置有特定的模式、但在最终器件中、在同轴电缆或 STP 配置中使用器件不需要特定的模式。 无论什么情况下、器件中的驱动器/接收器架构始终是差分的、然后根据如何将 RX 引脚端接到差分或单端连接器中来选择连接类型。 在器件中选择 STP 与同轴电缆模式的位在最终设计中未使用、因此它们在切换时不会改变任何有关器件行为的信息、这就是它们从 MODE_SEL 表和最终量产数据表材料的寄存器映射中删除的原因。  

    此致、

    Casey