This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB544:如何调整 TUSB544的 EQ

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1019924/tusb544-how-to-adjust-the-eq-of-tusb544

器件型号:TUSB544

您好、先生、

当我调试 TUSB544时、我发现信号在经过 TUSB544后无法输出。 然后、我比较了相同的产品、并注意到在不添加 TUSB544的情况下有信号输出。  通过检查日志、我了解到可以将产品设置为调整带宽状态。

因此、我认为如果 TUSB544不会增加增益并让信号直接传递、则可以解决此问题。  因此我不想执行 EQ 增强 、并使用1KΩ Ω 电阻器下拉 DEQ 和 UEA 接地。 原理图如下所示、

我想知道我的方法是否可行? 或者、您可以 提供 更好的建议来解决无信号输出的问题。

谢谢、

此致